This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54560B-Q1:TPS54560B-Q1:降压和反相应用中的 FSW 和补偿组件值

Guru**** 2522320 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/812112/tps54560b-q1-tps54560b-q1-fsw-and-compensation-components-values-in-buck-and-inverting-applications

器件型号:TPS54560B-Q1

大家好、这是一篇相关文章。 ( )

我已经降低了输出电流、因此现在我需要12.6V 电源轨上的2.3A 电流和12.6V 电源轨上的1.6A 电流。 这就是 为什么我切换到 TPS54360B 、但 仍然存在确定组件值的问题。

当然、首先、我使用了 Webench 工具并实现了补偿组件、开关频率电阻器值与我的计算和 Excel 计算工具不同。 我的意思是它们有很大的不同、甚至不接近。 我的计算(根据数据表上的公式)与 Excel 工作表匹配。  

这是 Webench 电路。 以下是我 要执行的更改;

将输入电容增加到2x10uF (降低16、25uF)(总 ESR = 1mil)

将电感器增加到3、3uH (DCR = 8、6毫欧)

将输出电容增加到6x10uF (陶瓷电容)(51,7uF 降额)(总 ESR = 0.8mil)

1)我是否也应该更改补偿值 ? 如果我应该、我如何计算它们? 同样 、Webench 计算和 Excel 计算不匹配。

2)当然也是 fsw。 我需要知道2.5MHz 的电阻器值

感谢您的进步、请记住、我 将在反相拓扑中使用同一电路。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如下图所示、 数据表中的公式6和公式7 (用于确定 Fsw 和 RT)在 Excel 计算器工具和 Webench 中相反。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我想您可以保留12.6V 电源轨的补偿值分量。  

    您是否有 webench 设计链接?  

    似乎计算器选择39.2k Ω、而 webench 选择40.2k Ω?

    当我运行 webench 时、好像40.2Kohm 一样、您将获得2.465MHz 的频率

    谢谢

    -Arief

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Arief、

    Excel 工具和 Webench 计算错误的频率 电阻器或数据表公式 。 根据数据表、Rt 应为38.2K、 但 Excel 工具和 Webench 计算值均为40.2K。 我已遵循  频率 电阻器和补偿 组件的数据表。  

    webench.ti.com/.../SDP.cgi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在这种情况下、我将使用40.2k Ω 的数据表值、因为当我在 Excel 中输入电池 B75时、我将在电池 B76上接近接近2500kHz 的开关频率  

    B76公式似乎与数据表值匹配

    谢谢

    -Arief

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Arief、

    请查看我的原理图和 PCB 设计? 我希望您在生产前先了解一下。 如果您可以给我电子邮件地址、我可以向您发送文件。 提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    好的、我的电子邮件地址是 arief.hernadi@ti.com、但我强烈建议您在开始生产之前使用 EVM 检查此设计。  

    原因是、我对高频运行时的热性能不是很有信心。  

    如果您愿意、我们可以为您提供 EVM

    谢谢

    -Arief