我已经降低了输出电流、因此现在我需要12.6V 电源轨上的2.3A 电流和12.6V 电源轨上的1.6A 电流。 这就是 为什么我切换到 TPS54360B 、但 仍然存在确定组件值的问题。
当然、首先、我使用了 Webench 工具并实现了补偿组件、开关频率电阻器值与我的计算和 Excel 计算工具不同。 我的意思是它们有很大的不同、甚至不接近。 我的计算(根据数据表上的公式)与 Excel 工作表匹配。
这是 Webench 电路。 以下是我 要执行的更改;
将输入电容增加到2x10uF (降低16、25uF)(总 ESR = 1mil)
将电感器增加到3、3uH (DCR = 8、6毫欧)
将输出电容增加到6x10uF (陶瓷电容)(51,7uF 降额)(总 ESR = 0.8mil)
1)我是否也应该更改补偿值 ? 如果我应该、我如何计算它们? 同样 、Webench 计算和 Excel 计算不匹配。
2)当然也是 fsw。 我需要知道2.5MHz 的电阻器值
感谢您的进步、请记住、我 将在反相拓扑中使用同一电路。