This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5160:次级输出压降

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5160

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/814284/lm5160-secondary-output-voltage-drop

器件型号:LM5160

您好!

我将在 LM5160DNTFBKEVM(Flybuck 拓扑)上评估 LM5160、并根据所附的计算器设置外部组件。

e2e.ti.com/.../LM5160FBKQuickStartCalculator-_2D00_-FinalVersion-20190625.xls

Vin=24V、Vout-pri=12V;Iout-pri=0A、Vout-sec=11.4V、 Iout-sec=1.1A

耦合电感器: 744873680

此电路工作不正常、次级输出电压为3V、低于设置电压(11.4V)。

该压降取决于 IOUT-秒

这种压降是由什么引起的?

我想、从 SW-pri 打开到 SW-sec 关闭的延迟是因为延迟也取决于 Iout-sec

此致、

Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否能够以较低的电流在次级侧获得正确的电压?

    空载和有负载时的初级输出电压是多少?

    还请确保针对 Flybuck 拓扑正确应用耦合电感器上的点符号。  

    以下是我们的 EVM 用户指南作为参考

    http://www.ti.com/lit/ug/snvu408a/snvu408a.pdf

    谢谢

    -Arief

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Arief-San、

    感谢您的检查。

    >您是否能够以较低的电流在次级侧获得正确的电压?

    是的、可以在空载时输出正确的电压。

    次级输出电压下降

    >无负载和有负载时的初级输出电压是多少?

    在有/无负载的情况下、一次侧输出电压为恒定(12V)。

    >还要确保对 Flybuck 拓扑正确应用耦合电感器上的点符号。

    我已经检查了它、并交换了 D1和 R1、移动了 C3。

    如您所见、Vsw-pri 相的 Vsw-sec 相位会反转。

    此致、

    Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Arief-San、

    这种情况如何?

    此致、

    Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在什么负载电流下、次级侧的电压开始下降? 当您提高 VIN 时、它是否也会发生变化?

    也许对照 EVM 检查它也是一个好主意

    http://www.ti.com/lit/ug/snvu408a/snvu408a.pdf

    EVM 建议负载约为400mA。  

    谢谢

    -Arief