This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54240:TPS54240的 Eco-mode

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54240

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/815039/tps54240-eco-mode-of-tps54240

器件型号:TPS54240

你(们)好

我对 TPS54240的 Eco-mode 有疑问。
数据表的" 7.3.3脉冲跳跃 Eco-Mode"中有以下文本。
根据该文本、TPS54240写入时会在 Eco-mode 下与外部时钟同步。
这是正确的文本吗?

 

 对于 Eco-Mode 运行、TPS54240可感应峰值电流、而不是平均电流或负载电流、
因此、器件进入 Eco-Mode 的负载电流取决于输出电感器值。
例如、图49中的电路在输出电流约为5mA 时进入 Eco-Mode。  
当 μA 电流较低且输出电压处于稳压范围内时、该器件会进入睡眠模式、仅消耗138 μ A 的输入静态电流。  
当处于睡眠模式时、内部 PLL 保持运行。 在脉冲跳跃模式下以轻负载电流运行时、
开关转换与外部时钟信号同步发生。  

此致、
横田洋三
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Takahiko-San

    我认为这个部分有3个操作。

    1) CCM 模式-->将遵循外部时钟

    2) dcm ->将遵循外部时钟

    3) 3)脉冲跳跃模式->不会跟随外部时钟

    下面 是一张图

    http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps54240.pdf#page=25

    谢谢

    -Arief

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Arief-San

    感谢你的答复。
    如果我不使用外部时钟、FSW 如何确定为 Eco-mode?

    此致、
    横田洋三
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Takahiko-San、

    fsw 取决于您的负载电流、随着负载的增加、您将更快地切换到 RT 设置的标称频率

    谢谢

    -Arief