请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS61230EVM-089 TPS61230EVM 在 5欧姆负载(1A 负载电流)下不工作。 输入电压范围为3.6V 至4.5V。 输出不是稳定的。 波形
该套件在12欧姆负载(0.4A)电流下工作正常。 我尚未检查中间负载值。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
TPS61230EVM 在 5欧姆负载(1A 负载电流)下不工作。 输入电压范围为3.6V 至4.5V。 输出不是稳定的。 波形
该套件在12欧姆负载(0.4A)电流下工作正常。 我尚未检查中间负载值。