This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61230EVM-089:TPS61230EVM 不能运行5欧姆负载(1A 负载电流)

Guru**** 1143080 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/815228/tps61230evm-089-tps61230evm-don-t-work-with-5-ohms-load-1a-load-current

器件型号:TPS61230EVM-089

  TPS61230EVM 在 5欧姆负载(1A 负载电流)下不工作。 输入电压范围为3.6V 至4.5V。 输出不是稳定的。 波形

该套件在12欧姆负载(0.4A)电流下工作正常。 我尚未检查中间负载值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Guruprasad、

    通道2是什么意思? 输出电压?

    当加载5ohom 负载时、输出电压值是多少? 您是否使用 DMM 或示波器检查了输入电压?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是通道2是 Vout。  

    我已使用万用表检查输入电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Guruprasad、

    您是否更改了 EVM 上的任何内容?  

    请同时探测 SW、Vin、Vout。 另请看 FB 引脚波形。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Guruprasad、

    是否有新反馈?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    问题已解决。 这是由于输入电缆压降造成的。 我们在前面使用多输入端测量了电源输入端的输入电压。 但是、在评估板输入端的高负载电压下、电压小于3.3V、因此套件的 EN 引脚电压较低。