您好!
我设计了一个使用 TPS54521的电路、Vin=5V 至12v、Vout=5.1v。 我知道、如果 Vin 降至5.1v 以下、Vout 应跟踪 Vin、因为 IC 具有100%占空比。
但在我的电路中、如果输入电压降至5.3V 以下、则输出电压将完全关闭。 在断续周期周期后、其搅动打开。 这个周期持续发生。 它不随 Vin 变化。 输出电流为1A。
IC 未变热。
我的电路设计中是否存在任何起雾?
在示波器中、黄色通道是输出电压、蓝色通道是低侧 MOSFET (PH 至 GND 引脚)的电压。