This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54521:TPS54521中100%占空比存在问题

Guru**** 1546410 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54521
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/815739/tps54521-problem-with-100-duty-cycle-in-tps54521

器件型号:TPS54521

您好!

但在我的电路中、如果输入电压降至5.3V 以下、则输出电压将完全关闭。 在断续周期周期后、其搅动打开。 这个周期持续发生。 它不随 Vin 变化。 输出电流为1A。

IC 未变热。

我的电路设计中是否存在任何起雾?

在示波器中、黄色通道是输出电压、蓝色通道是低侧 MOSFET (PH 至 GND 引脚)的电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    将在学习您的描述后于周一提供反馈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    原因是 EN 分压电阻器设计不正确。   如果输入电压降至5.3V 以下、则输出电压将完全关闭、因为 EN 电压降至阈值以下且 IC 关闭。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已根据数据表中给出的以下公式设置 EN 分压器电阻器。 如果 r1=150k、r2=39k、则 Vstart = 5.69V、Vstop=4.98V 。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这‘s 是对的。 因此、如果您希望器件在输入电压<5V 时工作、则需要相应地调整 EN 电阻器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我知道这一点、但我的问题是、当关断阈值设置为4.9V 时、它为什么不能在高达5.2V 的输入电压下正常工作。 我还使用 SET Vstart@ 5V 和 Vstop @4.6v 进行了检查、但在5.3v 以下仍然无法正常工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    以下是一些调试注意事项:

    1、Vin 导线上有电流流动、所以如果您将其设置为5.3V、则 IC 看到的实际 Vin 会更小。 EN 电压 IC 请参见也更小。 为了避免这种情况、您可以将 Vstop 设置为远小于5V。 例如、将其设置为2V。

    2.当 Vin 连接到分离电源而不是连接到 PVIN 时、IC 可在100%占空比下工作。 当 Vin 连接到 PVIN 时、IC 在 Vin<4.8V 时可能无法正常工作。 我建议您测量 C21电压、以立即查看实际的 Vin。

    使用此器件时、您的规格是什么? 输入电压、输出电流? 如果您需要 IC 在低输入电压下工作、建议将 PVIN 和 VIN 连接到不同的电源