This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 采用 TO-92封装的 LM4041A12ILP

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: LM4040, LM4051-N, REF1112

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/815841/lm4041a12ilp-availability-in-to-92

主题中讨论的其他器件:LM4040LM4051LM4051-NREF1112

随着3.3V 系统变得越来越常见、我有兴趣使用 LM4041A12ILP 在试验电路板上测试参考和设计。 TI 网上商店何时会提供任何信息?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Laszlo  

    我将与营销团队核实并告知您。  

    但是、TI 网上商店可提供 LM4041C12ILPR。如果  初始精度为0.5%(所有其他参数与等级相同)、则可以使用此器件。

    此致

    Trailokya   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Trailokya、

    我正在进行 DVM 工作、0.1%(甚至更高)意味着3位数字(无校准)、因此我更喜欢此产品。

    感谢您的善意帮助!

    此致、

    Laszlo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Laszlo、

    我们目前没有计划在 TO-92中发布此器件。 如果您只需要封装中的此器件在试验电路板上进行原型测试、我个人使用 EVM DIP 适配器板在试验电路板上使用这些器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Laszlo  

    如果您尝试其他精度为0.1%的并联电压基准、则会更好、因为它们很容易获得。  

    但是、LM4041A12ILP 的确切替代产品是 LM4041AIZ-1.2/NOPB。

    它们在 T= 25C 时的精度规格均为0.1%、而在 T=-40至85C 时、精度规格均为+/-9.2mV。

    此外、ppm/C 与15ppm/C 典型值和100ppm/C 最大值完全相同 您可以尝试使用 TO-92封装。

     

    此致

    Trailokya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    我认为适配器板不是正确的解决方案、我可以为 SOT 封装焊接引线、我可以进行测试、但它看起来很糟糕。 此外、如果我需要更高的精度、我可以使用 LM5050、但它没有1.2V 版本。

    因此、我认为现在没有好的解决方案、我希望这一参考将有足够的兴趣改变您的想法。

    此致、

    Laszlo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Laszlo、

    LM40xx 系列分为2个部分。

    LM4040和 LM4050是2V 及更高的固定基准。

    LM4041和 LM4051是1.2V 和可调节版本。

    有关1.2V 基准、请查看 LM4051-N

    如果您需要较低的 Iq 1.2V 和高精度、您可以查看 REF1112。

    -Marcoo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marcoo、

    这是一个很好的电压基准集合、但所有内容都采用 SOT-23封装。 高级用户可以焊接 SOT-23、我计划使用表面贴装版本进行生产销售。

    现在、我正在为初学者设计 DVM 作为套件、它们无法与小型 SMD 配合使用。 至少从一系列电压基准中选择 TO-92封装版本将非常重要。

    我知道这不是一个大市场、但如果您为专用订单生产 LM4041A12ILP、那么为 TI Webshop 额外生产1000件产品是有意义的。

    此致、

    Laszlo