随着3.3V 系统变得越来越常见、我有兴趣使用 LM4041A12ILP 在试验电路板上测试参考和设计。 TI 网上商店何时会提供任何信息?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你(们)好,Laszlo
如果您尝试其他精度为0.1%的并联电压基准、则会更好、因为它们很容易获得。
但是、LM4041A12ILP 的确切替代产品是 LM4041AIZ-1.2/NOPB。
它们在 T= 25C 时的精度规格均为0.1%、而在 T=-40至85C 时、精度规格均为+/-9.2mV。
此外、ppm/C 与15ppm/C 典型值和100ppm/C 最大值完全相同 您可以尝试使用 TO-92封装。
此致
Trailokya
您好、Marcoo、
这是一个很好的电压基准集合、但所有内容都采用 SOT-23封装。 高级用户可以焊接 SOT-23、我计划使用表面贴装版本进行生产销售。
现在、我正在为初学者设计 DVM 作为套件、它们无法与小型 SMD 配合使用。 至少从一系列电压基准中选择 TO-92封装版本将非常重要。
我知道这不是一个大市场、但如果您为专用订单生产 LM4041A12ILP、那么为 TI Webshop 额外生产1000件产品是有意义的。
此致、
Laszlo