主题中讨论的其他器件:BQ51013、 BQ24160、 BQ500212A
我们正在使用 BQ24160和 BQ51021开发系统。 我们有 USB 进入 BQ24160 USB 输入、BQ51021的输出进入24160的 VIN 输入。 我们的无线充电仅用于对系统进行涓流充电。 使用 USB 时、我们以1A 的电流为1400mah 电池充电、但将无线充电的电流限制设置为仅350mA。 我们刚刚将设计从 BQ51013BRHLT 迁移到 BQ51021、因此我们可以使用 I2C 接口将数据发送到无线充电器。 使用 BQ51013时系统稳定。 我们现在正在启动系统并运行、但我们看到正在连接无线充电、电流会达到极限、然后以步长的方式降低到低电流、几秒钟后、它会重新启动到更高的电流并重复。 我们不希望电流持续斜升至最大电流。 我是否应该查看一些 i2c 设置以更好地设置器件? 在这种情况下、电池接近满电量、因此它应该只进入低电流输出、相当于空载。