This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ51021:使用 BQ24160进行开发

Guru**** 2501545 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24160, BQ51021, BQ500212A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/815002/bq51021-developing-with-bq24160

器件型号:BQ51021
主题中讨论的其他器件:BQ51013BQ24160BQ500212A

我们正在使用 BQ24160和 BQ51021开发系统。  我们有 USB 进入 BQ24160 USB 输入、BQ51021的输出进入24160的 VIN 输入。  我们的无线充电仅用于对系统进行涓流充电。  使用 USB 时、我们以1A 的电流为1400mah 电池充电、但将无线充电的电流限制设置为仅350mA。  我们刚刚将设计从 BQ51013BRHLT 迁移到 BQ51021、因此我们可以使用 I2C 接口将数据发送到无线充电器。  使用 BQ51013时系统稳定。  我们现在正在启动系统并运行、但我们看到正在连接无线充电、电流会达到极限、然后以步长的方式降低到低电流、几秒钟后、它会重新启动到更高的电流并重复。  我们不希望电流持续斜升至最大电流。  我是否应该查看一些 i2c 设置以更好地设置器件?  在这种情况下、电池接近满电量、因此它应该只进入低电流输出、相当于空载。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们发现 BQ24160在该寄存器 9.6.2电池/电源状态寄存器(读取/写入)中将 VIN 报告为弱源存储器位置:01、复位状态:xxxx 0xxx。  初始连接显示连接正常、几秒钟后、它将显示弱源、然后重新启动。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    可能是 FOD 问题、请尝试移除 R14 (20k)并增大 R16和减小 R15。  ILIM 将保持不变(R16 + R15)、但 R16会变大。

    您还使用哪种 RX 线圈?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我目前无法使用焊铁、但自从 bq51013发生变化后、我们没有更改有关 ILIM 和 Fod 的线圈或电阻器值。  我们还可以通过其他方式确认这种情况吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我能够修改我们的发射功率 IC 来禁用 bq500212a 上的 FOD、我通过移除 FOD 和 PMOD 引脚上的电阻器来实现这一点。

    那么、它看起来与 FOD 相关、您能否向我提供有关在 RX 板上调整 FOD 的文档?  您能否推荐一些更新的电阻值、以便我尝试订购一些电阻器进行测试?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的更新。

    我需要离线与您讨论这一点、并将与您联系。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    我们正在脱机处理此问题、将关闭此帖子。