This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62260:不同的 PFM 波形-不同的输出电压纹波

Guru**** 2382190 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62260
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/811714/tps62260-different-pfm-waveform---different-output-voltage-ripple

器件型号:TPS62260

大家好、我在多个器件上使用了直流/直流转换器 TPS62260DRV。 器件8上安装了此类转换器。 在某些模块(并非所有)上、8个转换器中的一个或两个的行为与其他转换器不同。 但情况并非总是处于与 LP 相同的位置。 原则上、转换器几乎正常工作、它输出电压、通过反馈电阻器进行调节。 但是、纹波不同于其他直流/直流转换器。 具有较高纹波的转换器在 SW 引脚上具有明显不同的行为。 我首先将无源器件从工作中的一个换为不工作中的一个。 没有变化。 故障转换器的纹波仍然较高。 然后、我交换了 IC。 在交换过程中也发生了错误。 因此、它必须与直流/直流转换器本身有关。 我在附件中发送了一些图片。 该错误仅在 PFM 模式下发生。 如果转换器设置为 PWM 模式(MODE ="1")、则输出电压与"工作"转换器和"不工作"转换器相同。 我在典型应用电路中操作转换器。 Cin = COUT = 10uF、R1 = 0.9k、R2 = 0.2k、CFB = 22pF、MODE ="0"。 通常情况下、电路更复杂一些、但我将其简化为该值、因为这里也会发生误差。 负载为2 x 100nF + 1 x 4.7uF、IC 和1.1k 的反馈电阻器。 因此、"基本负载"约为3mA。 您是否知道原因是什么? 还是转换器有缺陷?

图1:输出电压3.3V、具有"大"纹波(直流+交流波形)

图 2:与上述相同、但具有 SW 引脚(通道3)输出电压3.3V、具有"大"纹波(直流(通道2)+AC (通道1)波形)

图3:输出电压3.3V、具有"正常"纹波(直流+交流波形)-> IC 工作正常

图 4:与图相同。 3、但使用 SW 引脚(通道3)时输出电压3.3V、具有"正常"纹波(直流(通道2)+AC (通道1)波形)

在图3和4中、仅存在单个脉冲、在图1和图2中、存在小突发。

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../DC_5F00_DC_5F00_TI.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我正在处理这个线程。 您能以不同的格式再次向我发送图片吗? 我无法打开此文件.pcx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../DC_5F00_DC_5F00_TI_5F00_JPG.zip

    您好、Alfsonso、

    此处附上的图片为 jpg。

    此致

    Jens

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否指定应用条件(输入电压、输出电压、Iload)? 关于与其他器件相比行为有所不同的器件、该器件的哪些条件不同? 您在多少个 IC 上注意到了这种行为?
    如果可能、您能否为我提供时间范围更长的2号照片? (我想查看 PWM 行为之后是否有其他开关事件)。
    您能否向我发送一份包含输入电压、输出纹波、VSW 和 IL 的示波器图? (不同的时间刻度)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alfonsoe2e.ti.com/.../2_5F00_Messung.zip:

    VIN = 5.0V
    VOUT 可在"原始"电路中通过数字电位器在1.8..3.5V 范围内自变调节。 但为了排除其他误差、电路已降至最低。 电位计被0.9k 和0.2k 的两个电阻器取代。 因此、"目标"输出电压为3.3V。 输出电容为10uF + 2 x 100nF + 1 x 4u7和一个数字 IC。 在电流配置中、任何电流都不应流入 IC (仅几 uA)。 因此、负载电流约为3.3V/1.1k = 3mA。

    没有其他条件。 我在该器件上有8个此类电路、我可以在其中调节电压。
    很难说出出现不当行为的 IC 的数量。 这种行为并不明显、因为3.3V 也是乍看起来稳定的。 由于组件的容差、要测量的电压具有30mV 的允许容差。 对于正常的 DMM、您在这里没有看到任何内容。 但是、使用该器件、在制造过程的稍后部分会使用 ADC 再次测量该可调输出电压。 有时、由于容差太高、测量值会丢失。 此模拟测量仅用于本产品。 但是、直流/直流转换器仍在其他7个器件的类似电路中使用。 不过、这里我没有任何信息、因为这里只有 DMM 测量值、而不是在以后的制造过程中测量 ADC。 在电流为8倍的器件中、同一电路目前每年生产约200个。 趋势在上升。 目前、我有5个模块、其中八个 IC 中至少有一个具有此行为。 不能说暗位有多高、因为您只能通过特殊的 ADC 测量获得该值。 此外、一些器件可能已经通过测试、因为 ADC 测试出错、然后重复测量中没有。 只有当行为升级时、才会调用开发人员。
    封装中包含更多图片。 电流不是正确的负载电流、而是流经电感的电流。 在 SW 引脚和电感之间设置了一个1.2欧姆电阻器、并通过 I/U 转换器测量电流。 目前无法测量实际负载电流。
    图片与原稿的外观略有不同、因为我始终需要做一些细微的更改(焊锡线等)。
    最后、我今天再次更换了两个 IC、再次出现了错误。 因此、我再次将电路的其余部分排除为误差源(短路或低阻抗负载)。

    此致

    Jens

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!
    我看了一下、您测量的电流行为对我来说是意外的。 您能否澄清一下您的确切含义:"电流不是正确的负载电流、而是流经电感的电流。 在 SW 引脚和电感之间设置了一个1.2欧姆电阻器、并通过 I/U 转换器测量电流。"
    您能否更好地向我解释您用于测量电感器电流的技术是什么? 也许原理图会很有用。
    是否有机会提起电感器、添加电线并使用电流探头?

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我升高了电感、并在 SW 引脚和电感之间放置了一个电流感应电阻器。 从电阻器两根导线连接到 PCB 板、在 PCB 板上安装了 TI 电流到电压转换器。 它从那里连接到示波器的电压探针。

    随附两个电路图。 感应电阻对直流/直流转换器的行为没有影响

    提起部件不是问题(我已经完成了)、但我没有电流探头。 但我将通过邮件向我们公司提问。

    最好的农家

    Jens Gießler

    正常应用:

    这是用于测量电流的电路。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否有此类电流探头的器件型号和制造商?

    此致

    Jens Gießler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    未组装保护二极管 D1和 D2。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!
    我想尝试了解转换器上这种高纹波的根本原因;最好使用电流探头进行测量。 遗憾的是、我不能特别推荐一个示波器、但您可以在示波器制造商的目录中找到它。 这是为了消除对您之前的设置可能带来的某些影响的任何疑问。 此外、我还需要基于 TPS62260原理图的 BOM (之前发送)。
    您可以尝试的最后一项测试是在另一个正常电路板上交换 IC (具有高纹波)(没有问题)、并在电路板上交换(良好) IC 以提供高纹波。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我现在有一个示波器的电流探头(借用)。 这就是为什么答案需要一段时间。 再次封闭了图片。 图片看起来稍有不同。 但"断裂"转换器中的时钟突发和较高纹波持续存在。 "整个"转换器始终只有一个脉冲。 原因可能是、因为在完成测量后的最后一次测量中、我已经更换了"有缺陷"和"整个"转换器。 因为它被再次看到、如果发生变化、 情况就是这样。 我已经更换过两次 DCD / DC。 在这两种情况下、都会出现"错误"。
    BOM (根据安装者)如下所示:

    C533、C535:10uF 0805:GCJ21BR71A106KE01L Murata: www.mouser.com/.../c03e-516224.pdf
    -------------------------- -------------------------- ----
    C534:22pF 0402:885012005057 Würth :katalog.we-online.de/.../885012005057.pdf
    -------------------------- -------------------------- ----
    R535:680R 0603:0603SAF6800TLE Royal Electronic
    -------------------------- -------------------------- ----
    R536:200R 0603:0603SAF2000TLE Royal Electronic
    -------------------------- -------------------------- ----
    R534:220R 0603:0603SAF2200TLE Royal Electronic
    -------------------------- -------------------------- ----
    R537:0r 0603:RC0603FR-070RL Yageo
    -------------------------- -------------------------- ----
    L531:74479787222 Würth :katalog.we-online.de/.../74479787222A.pdf
    -------------------------- -------------------------- ----


    负载:
    2 x 100nF 0402:CL05B104K05NNND Samsung
    1 x 4.7uF 0603:CL1DA475KP8NNNC Samsung
    1个 Cion-LX (Goepel 电子、ASIC)

    此致
    Jens

    e2e.ti.com/.../3_5F00_Measurement.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我现在有一个示波器的电流探头(借用)。 这就是为什么答案需要一段时间。 再次封闭了图片。 图片看起来稍有不同。 但"断裂"转换器中的时钟突发和较高纹波持续存在。 "整个"转换器始终只有一个脉冲。 原因可能是、因为在完成测量后的最后一次测量中、我已经更换了"有缺陷"和"整个"转换器。 因为它被再次看到、如果发生变化、 情况就是这样。 我已经更换过两次 DCD / DC。 在这两种情况下、都会出现"错误"。
    BOM (根据安装者)如下所示:

    C533、C535:10uF 0805:GCJ21BR71A106KE01L Murata: www.mouser.com/.../c03e-516224.pdf
    -------------------------- -------------------------- ----
    C534:22pF 0402:885012005057 Würth :katalog.we-online.de/.../885012005057.pdf
    -------------------------- -------------------------- ----
    R535:680R 0603:0603SAF6800TLE Royal Electronic
    -------------------------- -------------------------- ----
    R536:200R 0603:0603SAF2000TLE Royal Electronic
    -------------------------- -------------------------- ----
    R534:220R 0603:0603SAF2200TLE Royal Electronic
    -------------------------- -------------------------- ----
    R537:0r 0603:RC0603FR-070RL Yageo
    -------------------------- -------------------------- ----
    L531:74479787222 Würth :katalog.we-online.de/.../74479787222A.pdf
    -------------------------- -------------------------- ----


    负载:
    2 x 100nF 0402:CL05B104K05NNND Samsung
    1 x 4.7uF 0603:CL1DA475KP8NNNC Samsung
    1个 Cion-LX (Goepel 电子、ASIC)

    此致
    Jens

    e2e.ti.com/.../8802.3_5F00_Measurement.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    为了进一步为您提供支持、我邀请您通过电子邮件联系我: a-furio@ti.com

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    自从我们通过邮件开始沟通以来、我将关闭此帖子。