大家好、我在多个器件上使用了直流/直流转换器 TPS62260DRV。 器件8上安装了此类转换器。 在某些模块(并非所有)上、8个转换器中的一个或两个的行为与其他转换器不同。 但情况并非总是处于与 LP 相同的位置。 原则上、转换器几乎正常工作、它输出电压、通过反馈电阻器进行调节。 但是、纹波不同于其他直流/直流转换器。 具有较高纹波的转换器在 SW 引脚上具有明显不同的行为。 我首先将无源器件从工作中的一个换为不工作中的一个。 没有变化。 故障转换器的纹波仍然较高。 然后、我交换了 IC。 在交换过程中也发生了错误。 因此、它必须与直流/直流转换器本身有关。 我在附件中发送了一些图片。 该错误仅在 PFM 模式下发生。 如果转换器设置为 PWM 模式(MODE ="1")、则输出电压与"工作"转换器和"不工作"转换器相同。 我在典型应用电路中操作转换器。 Cin = COUT = 10uF、R1 = 0.9k、R2 = 0.2k、CFB = 22pF、MODE ="0"。 通常情况下、电路更复杂一些、但我将其简化为该值、因为这里也会发生误差。 负载为2 x 100nF + 1 x 4.7uF、IC 和1.1k 的反馈电阻器。 因此、"基本负载"约为3mA。 您是否知道原因是什么? 还是转换器有缺陷?
图1:输出电压3.3V、具有"大"纹波(直流+交流波形)
图 2:与上述相同、但具有 SW 引脚(通道3)输出电压3.3V、具有"大"纹波(直流(通道2)+AC (通道1)波形)
图3:输出电压3.3V、具有"正常"纹波(直流+交流波形)-> IC 工作正常
图 4:与图相同。 3、但使用 SW 引脚(通道3)时输出电压3.3V、具有"正常"纹波(直流(通道2)+AC (通道1)波形)
在图3和4中、仅存在单个脉冲、在图1和图2中、存在小突发。
此致