This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54302:在实际实施中遇到问题、IC 损坏

Guru**** 2747375 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS54302

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/814589/tps54302-getting-problem-in-practical-implementation-and-ic-damaged

器件型号:TPS54302

你(们)好  

我的要求是4.2V、3A、这就是我选择 TPS54302芯片的原因。

我已经测试过 TPS54302芯片和 IC 立即损坏。

VIN=24V/12V

Vout= 5.14V

C1= 10uF

C2=0.1uF

R4=200K

R5=100K

C4=C5=22uF

R2=100K

R3=12.7K

我提供了12V 输入电压、但 IC 立即损坏。

在第一种情况下、EN 引脚断开

在第2种情况下、EN 引脚连接到电阻分压器网络  

输出接收3V、但 IC 立即损坏  

我现在只剩下2个样本。

仍然没有得到令人满意的结果。  

所需的所有资源。

谢谢  

Pallavi  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    原理图没有问题、可以共享布局吗?

    您是否检查过 IC 是否正确焊接到电路板上?

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我没有设计任何布局、因为我只是想检查它的性能。

    电路板是手动组装的。  

    IC 本身中没有针对引脚序列提到标记标识。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    IC 顶部有一个点,它显示引脚1,然后逆时针,您可以找到引脚2,3……

    首先、请确保正确焊接 IC。 其次、将输入电容器靠近 IC 的 VIN 和 GND 引脚放置。

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我已经检查了两次。

    IC 焊接正确。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我刚刚再次进行测试,但 IC 立即损坏。

    IC 放置正确、我使用的值与原理图中所示相同、但没有结果。

    现在、VIN 和 GND 引脚短路。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否以高分辨率分享您的电路板图片? 让我们检查是否存在任何问题。

    肖恩