你(们)好
我的要求是4.2V、3A、这就是我选择 TPS54302芯片的原因。
我已经测试过 TPS54302芯片和 IC 立即损坏。
VIN=24V/12V
Vout= 5.14V
C1= 10uF
C2=0.1uF
R4=200K
R5=100K
C4=C5=22uF
R2=100K
R3=12.7K
我提供了12V 输入电压、但 IC 立即损坏。
在第一种情况下、EN 引脚断开
在第2种情况下、EN 引脚连接到电阻分压器网络
输出接收3V、但 IC 立即损坏
我现在只剩下2个样本。
仍然没有得到令人满意的结果。
所需的所有资源。
谢谢
Pallavi