主题中讨论的其他器件: BQ2970
您好!
我们以前曾讨论过这个问题。 遗憾的是、我们的问题尚未得到解决。 已连接充电器时 Vrect (黄色)和 Vbat (绿色)的示波器波形。 我们观察到、一旦 BQ29700为电池提供电路保护、当达到2.8V 的欠压阈值时、充电器 IC 输出将保持恒定。t GND Vbat = 1.069V。 一旦充电器被连接、它应该将 Vrect-reg 的输出大约为5.2V (如果 Vbat < Vlowv、那么 Vrect = Vrect-reg)、这样、BQ2970的压差 b/w BAT 引脚和 V-将大于1.3V、所以将释放放电控制。 但是、在连接充电器时、Vbat 和 Vrect 电压永远不会达到4.2V。 由于 BQ2970在欠压保护期间、其 V-引脚被上拉至 BAT 电压 V-引脚将大约为2.8V。 因此、为了释放 BQ2970的保护 BAT 引脚、至少应由充电器 BQ51050B 提供2.8V+1.3 = 4.1V 的电压。 根据所连接的示波器波形、将充电器 IC 限制在1V 至1.5V 左右的持续输出。 还附加了原理图以供参考。
此致
Hafiz