This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS51206:上电序列

Guru**** 2392905 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/815195/tps51206-power-up-sequence

器件型号:TPS51206

尊敬的团队

我的英语不是很好、所以请原谅我提出一个基本的问题、让我轻松地交谈。

阅读 数据表 SLUSAH1E 的"7.3.6上电和断电顺序"–2011年5月–2018年7月修订版、我了解以下内容:

1)首先、我应该打开 VDD。

2)第二,我应该在 S3之前打开 S5。

3)第三,我应该在 S5之后打开 S3。

4) 4)第四步、我应该在 S3之后打开 VLDOIN 和 VDDQSNS。

但看到"图23典型时序图",我可以看到我应该在 VLDOIN 和 VDDQSNS 之后打开 S5和 S3。

能否 在 VLDOIN 和 VDDQSNS 之前打开 S5和 S3?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    是的、可以在 VLDOIN 和 VDDQSNS 之前打开 VDD、S3和 S5。  

    此信息可在第7.3.6节中找到。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我能否为 VDD、S3和 S5使用一个 DCDC 提供的+5.0V 输出等相同的电源轨?

    我想始终将 S3和 S5固定为逻辑‘“高” 。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    是的、可以将 VDD、S3和 S5连接到相同的5V 电压。  

    此外、最好通过电阻器将 S3/S5连接到 VDD、因此如果调试需要、可以选择将 S3/S5拉至低电平。  

    但斯克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    图23“不正确吗?

    还是正确?

    我可以看到、s3/S5在前、但时序图显示 VLDOIN/VDDQSNS 在上电序列时在前。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    图23正确。 建议采用上电和断电序列、但也允许先打开 VDD/S3/S5。  

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的善意钱。

    我得到了一个几乎完美的答案。

    如果我可以请求在下一次修订时将其写入数据表中、

    此致。