尊敬的团队
我的英语不是很好、所以请原谅我提出一个基本的问题、让我轻松地交谈。
阅读 数据表 SLUSAH1E 的"7.3.6上电和断电顺序"–2011年5月–2018年7月修订版、我了解以下内容:
1)首先、我应该打开 VDD。
2)第二,我应该在 S3之前打开 S5。
3)第三,我应该在 S5之后打开 S3。
4) 4)第四步、我应该在 S3之后打开 VLDOIN 和 VDDQSNS。
但看到"图23典型时序图",我可以看到我应该在 VLDOIN 和 VDDQSNS 之后打开 S5和 S3。
能否 在 VLDOIN 和 VDDQSNS 之前打开 S5和 S3?