大家好、
我的客户使用 TPS51116RGE 作为 DDR3供电设备。 他们最近正在进行 EMC 测试。 4kV 照明浪涌测试对其电路板进行了实施、这将导致 TPS51116的1.5V 输出失败、降至0V。
经过多次测试、位于 TPS51116附近的继电器线圈非常可疑、是导致故障的根本原因。
有关详细信息、请参阅下图:TPS51116器件与继电器线圈之间的距离约为10mm。
如果在 TPS51116的顶部施加屏蔽、将有助于获得该结果。
那么、问题是为什么照明浪涌测试会通过继电器线圈影响 TPS51116?
对于此设计、您还能看到任何其他风险吗?
谢谢!