This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS51116:EMC 测试中的 TPS51116故障

Guru**** 2583735 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS51116

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/813219/tps51116-tps51116-failure-in-emc-test

器件型号:TPS51116

大家好、  

我的客户使用 TPS51116RGE 作为 DDR3供电设备。 他们最近正在进行 EMC 测试。 4kV 照明浪涌测试对其电路板进行了实施、这将导致 TPS51116的1.5V 输出失败、降至0V。  

经过多次测试、位于 TPS51116附近的继电器线圈非常可疑、是导致故障的根本原因。

有关详细信息、请参阅下图:TPS51116器件与继电器线圈之间的距离约为10mm。  

如果在 TPS51116的顶部施加屏蔽、将有助于获得该结果。

那么、问题是为什么照明浪涌测试会通过继电器线圈影响 TPS51116?  

对于此设计、您还能看到任何其他风险吗?  

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Steven、  

    它会观察继电器线圈发出的辐射噪声耦合到 TPS51116引脚并损坏器件。  

    您能否比较损坏器件和 良好器件的引脚阻抗(相对于接地)、以便我们了解哪个引脚损坏?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、钱

    感谢您的快速回复!

    实际上、器件未损坏。 如果断电和上电、 TPS51116将提供正确的1.5V 输出。

    此外、 如果在 TPS511116顶部添加屏蔽外壳、   则 EMC 测试不会再次发生故障。

    那么、问题是  :光浪涌测试如何 导致 TPS51116暂时故障?  

    如果 不在器件顶部添加屏蔽盒、是否有任何关于优化测试的想法?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Steven

    您可以将原理图发送到我的电子邮件箱吗?

    只需检查我们是否可以执行任何操作来降低电路对噪声的敏感度。  

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    脱机支持此问题。

    我将关闭此帖子。  

    谢谢