This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2121:具有 PR1与 CP2的延迟时间比较

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2121

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/813854/tps2121-have-delay-time-of-pr1-compare-with-cp2

器件型号:TPS2121

您好、先生、

我的客户遇到了一些问题、如下所示

Vin1=19V、Vin2=20V

Step1 vin1和 vin2插件、Vout=19V 正常、

第2步:vin1插头 vin2保持 Vout=19V 正常

vin2中的 step3:vin1 piug Keep Vout=20V 失败。 请参阅以下波形和原理图

e2e.ti.com/.../TPS2121.pdf

C1:Vout C2:PR1 C3:CP2

  下面是我的问题。

PR1比较 CP2时间需要延迟时间? 如果是,请告诉我们需要多长时间。

当 Pr165并联6800pF 至 GND 时、故障状态可能会删除、但会影响上电顺序。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、杰里科、

    我们将对此进行研究、并尽快返回给您。

    此致、

    Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、杰里科、

    似乎唯一的问题是 VIN2 (20V)已插入且应用了 VIN1 (19V)。 在这种情况下、示波器屏幕截图未显示 VOUT 从20V 转换到19V、而是器件在示波器屏幕截图中保持20V。 我的结尾有几个问题:

    1.输出是否切换至19V,或者即使在几秒钟后检查它,它是否为20V?

    2.器件的输出端是否有负载? 如果输出保持悬空、则可能不会转换到19V 、因为通道1的反向电流阻断处于活动状态。

    谢谢、

    Alek Kaknevicius

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、杰里科、  

    我想跟进这个主题。 您是否能够修复有关 TPS2121切换的问题?

    谢谢、

    黄亚瑟