您好、先生、
我的客户遇到了一些问题、如下所示
Vin1=19V、Vin2=20V
Step1 vin1和 vin2插件、Vout=19V 正常、
第2步:vin1插头 vin2保持 Vout=19V 正常
vin2中的 step3:vin1 piug Keep Vout=20V 失败。 请参阅以下波形和原理图
C1:Vout C2:PR1 C3:CP2
PR1比较 CP2时间需要延迟时间? 如果是,请告诉我们需要多长时间。
当 Pr165并联6800pF 至 GND 时、故障状态可能会删除、但会影响上电顺序。
谢谢