主题中讨论的其他器件:UCC28740
我们需要双输出模型的变压器设计。 输出额定值为5V@800mAmp 和5V@ 200mA。 但两个输出接地都应隔离。 我们将两种不同的接地用于两种不同的应用。 因此、请为此共享变压器图纸。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你好、Chen、
关于变压器、TI 没有为您设计变压器的设计和制造能力。 但是、有许多磁性制造商(如 Wurth、Renco 和 GCI)可以为您设计此变压器。
如果您想自行设计变压器、可以使用 Excel 工具计算匝数比和 RMS 电流。 找到软件和以下链接。
我知道这适用于单个输出、但由于两个输出都是5V、因此您可以在工具中进行单个5W 设计。 这将正确计算 LPM、两个输出的匝数比应相同。
TI 的以下应用手册也可能对您有所帮助。
磁性元件公司 此外、如果您想设计变压器、还可以使用许多有用的资源、您可以在以下链接中找到这些资源。
此致、
Mike
尊敬的 Thomas:
您仍然可以使用该工具为您提供双路输出变压器的匝数比。
将工具设置为其中一个输出、但对于电源、请使用 两个输出的全功率。 这将为您提供正确的初级磁化电感和该输出的匝数比。 然后更改第二个输出的输出电压。 这将为您提供该输出的匝数比。
以下链接将为您提供使用 UCC28740的多路输出反激式的原理图。 您可以将其用作有关如何连接变压器和正确极性的参考。
此致、