This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28910:需要 TI 对 UCC28910的支持

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28740

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/814510/ucc28910-need-ti-support-for-ucc28910

器件型号:UCC28910
主题中讨论的其他器件:UCC28740

我们需要双输出模型的变压器设计。 输出额定值为5V@800mAmp 和5V@ 200mA。 但两个输出接地都应隔离。 我们将两种不同的接地用于两种不同的应用。 因此、请为此共享变压器图纸。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Chen、

    关于变压器、TI 没有为您设计变压器的设计和制造能力。 但是、有许多磁性制造商(如 Wurth、Renco 和 GCI)可以为您设计此变压器。

    如果您想自行设计变压器、可以使用 Excel 工具计算匝数比和 RMS 电流。 找到软件和以下链接。  我知道这适用于单个输出、但由于两个输出都是5V、因此您可以在工具中进行单个5W 设计。  这将正确计算 LPM、两个输出的匝数比应相同。

    TI 的以下应用手册也可能对您有所帮助。

    磁性元件公司  此外、如果您想设计变压器、还可以使用许多有用的资源、您可以在以下链接中找到这些资源。

    此致、

    Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的:

    该表仅为一个输出提供了设计。 但我们需要双路输出。 因此、请分享变压器图纸。

    请共享具有双输出而不是单输出的工作表。 请提供设计。 我们将制造自己的。

    谢谢、此致、

    Thomas.Li

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

    您仍然可以使用该工具为您提供双路输出变压器的匝数比。

    将工具设置为其中一个输出、但对于电源、请使用 两个输出的全功率。  这将为您提供正确的初级磁化电感和该输出的匝数比。  然后更改第二个输出的输出电压。  这将为您提供该输出的匝数比。

    以下链接将为您提供使用 UCC28740的多路输出反激式的原理图。  您可以将其用作有关如何连接变压器和正确极性的参考。

    此致、