我正在尝试使用 LM2587T-ADJ 芯片设计双输出反激式电路。 输入电压为30伏、输出电压为+/- 15伏、每个电流消耗为3安培。 LM2587数据表的图26似乎是一个很好的起点。 电阻器和电位计必须从 FB (引脚2)添加到变压器次级的(+) Vout 侧。 此外、必须根据正确的电源要求调整要使用的组件的大小。
我的问题是、我能否真正使用图26中的电路并获得我需要的输出、或者我是否完全关闭了。 如果我不在、您能提供指导吗?
此外、我不确定如何准确计算我的电路的输入功率要求。 当尝试计算输入电流要求时、这是我估算它的方式(假设效率为70%):
(输入功率)*效率=输出功率
(30伏* X 安)* 0.7 = 30伏* 6安
x 安培=(30 * 6)/(30 * 0.7)= 8.57安培
计算是否正确? 如果是、另一个问题是、8.57安是开关电流吗?