This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2587:设计双路输出反激式电路。

Guru**** 1091470 points
Other Parts Discussed in Thread: LM2587
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/814924/lm2587-designing-dual-output-flyback-circuit

器件型号:LM2587

我正在尝试使用 LM2587T-ADJ 芯片设计双输出反激式电路。 输入电压为30伏、输出电压为+/- 15伏、每个电流消耗为3安培。 LM2587数据表的图26似乎是一个很好的起点。 电阻器和电位计必须从 FB (引脚2)添加到变压器次级的(+) Vout 侧。 此外、必须根据正确的电源要求调整要使用的组件的大小。

我的问题是、我能否真正使用图26中的电路并获得我需要的输出、或者我是否完全关闭了。 如果我不在、您能提供指导吗?

此外、我不确定如何准确计算我的电路的输入功率要求。 当尝试计算输入电流要求时、这是我估算它的方式(假设效率为70%):

(输入功率)*效率=输出功率

(30伏* X 安)* 0.7 = 30伏* 6安

x 安培=(30 * 6)/(30 * 0.7)= 8.57安培

计算是否正确? 如果是、另一个问题是、8.57安是开关电流吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robert、

    LM2587最小电流限制值为5A、对于该应用而言不够大。

    您可以查看该参考设计: http://www.ti.com/tool/PMP20551

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zack、

    感谢你的答复。 非常感谢您花时间阅读并回答我的问题。

    我确实看到 LM2587将欠压、无法提供所需的特定输出。 通过查看您建议的替代设计、我了解了它的工作原理、但我仍然需要添加负输出、因为输出要求每个电压为+/- 15伏、消耗电流为3安培(最大值)。

    我考虑将两个(或三个) LM2587并联在一起以增加负载功率。 TI 提供的文献提供了有关如何处理该问题的提示。 它的标题为"增加 LM2587升压稳压器中的可用负载功率(通过并联)"。 请参见附加文件。

    在文献中所示的示例电路中、图示了两个电感器和两个(开关)二极管、其中每个对(电感器/二极管)连接到 LM2587芯片的每个 SW 引脚。 您认为这是必要的吗? 在反激式配置中、该电感器将是反激式变压器的初级绕组。 我希望我可以简单地将 SW 引脚连接在一起、并将它们连接到反激式变压器的初级绕组及其(开关)二极管、而不是使用第二个反激式变压器。   

    Robert

    e2e.ti.com/.../snva552.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robert、

    很抱歉、我之前从未尝试并联两个反激式电路、也不知道如果连接两个输出会发生什么情况。 我建议您通过添加第三个绕组来优化参考设计、从而获得负15V 输出电压。