This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27421-G1:成功学习后、荷电状态与实际荷电状态不对应

Guru**** 1408190 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1170997/bq27421-g1-state-of-charge-not-corresponding-to-actual-state-on-charge-after-a-succesful-learning

器件型号:BQ27421-G1

你好、

我们已成功地使用 bq27421-G1A 开发板并使用 GDK 硬件和 Battery Management Studio 软件执行了学习周期。

它根据软件运行良好、但执行了几个充电/放松/放电/放松周期的验证运行、以验证 SOC 值是否符合标准、我们获得了以下奇怪的结果:

绿线是 SOC、您可以看到、根据 电压和电流值、它比实际的完全充电快99%。

SoC 放电似乎正常。

我将 日志发送到监测计参数计算器、以检查嵌入到监测计芯片中的化学 ID 与我们的实际电池单元之间的化学 ID 差异。 这是我们收到的报告:

最佳化学 ID:最高242最佳化学 ID 偏差,%:2.56



所有 ID 的汇总、最大值为 DoD 偏差低于3%

Chem Id 最大 DOD 误差、%最大 R 偏差、比率
242 2.56 0.28
257 2.58 0.32
5977 2.78 0.31
5917 2.99 0.23

最大 最佳 ID 偏差在建议范围内。 所选的最佳化学 ID 适用于对监测计进行编程。


为 bq274xx 等基于 ROM 的器件选择最佳通用 ID


器件/系列#1
通用化学 ID 器件/电压/化学成分最大 DOD 误差、%
354 bq27411-G1C:4.35V LiCoO2 15.93
3142 bq27421-G1D:4.4V LiCoO2 18.65
128 bq27421-G1A:4.2V LiCoO2 36.94
312 bq27421-G1B:4.3V LiCoO2 41.28
最佳通用 ID 354
警告:通用 ID 偏差太高、很可能是由于数据异常所致。 请检查数据文件是否具有建议的格式、单位和测试计划

A 版本的 DOD 误差似乎为36.94%、而 D 版本仅为18.65%

化学差异是否会导致这种行为?

附加后、您可以找到验证周期日志文件和数据存储器导出。

 e2e.ti.com/.../validation.loge2e.ti.com/.../4336.data_5F00_memory.gg.csv

谢谢、致以诚挚的问候

Matteo

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matteo、您好!

    bq27421-G1A 使用 ChemID -128、您的电池化学成分与我们数据库中的 ChemID -242匹配。 接下来、我将这两项以 DOD 误差百分比进行比较。 良好监测所允许的最大 DOD 误差百分比为3%。



    如上所示、DOD 误差高达40%。  

    bq27421-G1A 是基于 ROM 的监测计、具有固定的 ChemID、无法对我们数据库中的多个 ChemID 进行编程。

    两种解决方案:
    -保持相同的测量仪表、但要获得与 ChemID -128类似的电池化学成分  


    -获取基于闪存的电量监测计、并保持与您具有的电池化学成分相同。 这些类型的监测计可编程为多个 ChemID。

    此致、
    何塞·库瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!

    从 D 版的40%升级到20%可能会对您的意见产生什么影响?

    我们可以轻松地交换同一监测计的版本、但用另一个器件型号进行更改、这是不切实际的。

    是否有任何关于如何向电池制造商索要特定化学成分的线索?

    谢谢、致以诚挚的问候

    Matteo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matteo、您好!

    20%仍为高 DOD 百分比误差、因为允许的最高误差为3%。

    [引用 userid="196559" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1170997/bq27421-g1-state-of-charge-not-corresponding-to-actual-state-on-charge-after-a-succesful-learning/4407329 #4407329"]我们可以轻松地交换同一监测计的版本,但使用另一个器件型号进行更改,这真的不切实际。

    换用此监测计上的版本不会改变 ROM、并且所有版本都使用固定化学成分。

    [引用 userid="196559" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1170997/bq27421-g1-state-of-charge-not-corresponding-to-actual-state-on-charge-after-a-succesful-learning/4407329 #4407329"]有关如何向电池制造商索要特定化学成分的任何线索?

    有关 ChemID-128的信息为:


    说明 已知兼容单元(非独占) 单元格类型
    LiCoO2/碳5-1、-20°C Sony:定制层压(1200 mAh)、HYB:ICR18650NH   层压板


    此致、
    何塞·库瑟