This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS51125:SW 抖动

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS51125, TPS51225

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1168169/tps51125-sw-jitter

器件型号:TPS51125
主题中讨论的其他器件: TPS51225

大家好、

客户使用 TPS51125、VIN-18V、VOUT=5V、IOUT=8A

它们测试 SW 节点 引脚18、 存在 SW 抖动、

请帮助分析  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    我的团队徐良将进行检查、然后回复您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请尽快回复,客户推我

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好 Eric

    我想确认3.3V 输出电压是否存在相同现象?  VOX、VFBx 等敏感模拟走线应远离高电压开关节点、如 LLx、DRVLx、DRVHx 和 VCLK 节点、以避免耦合。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。 PN 是 TPS51225、 而不是 TPS51125。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供的预防措施。 此外、在相同的测试条件下、3V 相位侧的低电平抖动更小。 我们想了解一些理论问题、请帮助回答以下问题、谢谢。

    测试条件:直流18V、输出5V/8A、3V/8A

    1.相位低电平抖动的原因是什么? 是 IC 内部固有抖动还是由外部因素引起的抖动?

    2.哪些外部因素可能会导致此类抖动(器件选择或 PCB 布局)

    3.对相位低电平抖动的阈值是否有任何特定要求? 有关详细信息、请参阅规格中的指示器

    4.如果此抖动过大,可能导致的具体现象是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好 Eric

    感谢您的意见、稍后我将检查并向您提供反馈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好 Eric

    很可能是外部因素造成的。

    2.布局、组件不准确的测量都可能导致这种现象,需要进一步检查。

    3.您能否获取并共享布局文件,而不仅仅是图片,以便进一步检查?

    您也可以通过 WebEx 或电子邮件直接与我联系。