请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM3485 降压稳压器团队、
我可以使用一些帮助来查找与 LM3485搭配使用的良好替代 P-FET。 Webench 建议使用采用 SOT-23-6封装的 FDC5614P、供客户使用。 现在很难找到这种方法、因此我们正在寻找相同封装中的替代方法。
VIN 为20至28V
0.5A 时的输出电压为3.3V
我发现这些具有相似或更好的 Rdson。
Diodes Inc DMP3056LDM-7
二极管公司 ZXMP3A17E6TA
TL-W 上实现的
您能帮我确认他们是否适合此应用吗?
谢谢、
Darren