This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3485:采用 SOT-23-6封装的备选 P-FET

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3485

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1170522/lm3485-alternate-p-fet-in-sot-23-6-package

器件型号:LM3485

降压稳压器团队、

我可以使用一些帮助来查找与 LM3485搭配使用的良好替代 P-FET。  Webench 建议使用采用 SOT-23-6封装的 FDC5614P、供客户使用。  现在很难找到这种方法、因此我们正在寻找相同封装中的替代方法。  

VIN 为20至28V

0.5A 时的输出电压为3.3V

我发现这些具有相似或更好的 Rdson。

Diodes Inc DMP3056LDM-7

二极管公司 ZXMP3A17E6TA

TL-W 上实现的  

您能帮我确认他们是否适合此应用吗?

谢谢、
Darren

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Darren、您好!

    由于输入电压可能高达28V、因此为了为二极管留出一定的预算和裕度、我建议使用 查找更高 VDS_max 值的 PFET。

    我找到了另一个与FDC5614P 器件非常匹配且目前库存的60V FET (www.digikey.com/.../15801961)。

    此致、

    Jimmy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Jimmy。

    Darren

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Darren。 我将关闭此主题。