Other Parts Discussed in Thread: BQ24075T
您好、TI 专家
客户正在使用 BQ24075T 开发器件。
客户希望在大规模生产后打开产品之前使用 SYS_OFF 来防止电池放电。
请检查以下信息并回复。

1.该器件使用 USB 5V 为电池充电,电池是可拆卸的。
2.当插入带电电池时、SYS_OFF 被设定为低电平并且 FET 被打开以输出、但是 CPU 启动并且只有当它接收到输出时才接受控制。
Q1)我认为这应该是一个结构、在这个结构中、CPU 在使用一个单独的密钥按下 SYS_OFF 时运行、并且 CPU 再次具有 SYS_OFF 端口控制。 是这样吗?
Q2)是否有其他方法?
Q3)如果电池内没有 TEMP 电路、您能否检查 TS 端口分压器电路的 R 值? (VIN 为5V。)
请检查。 谢谢你。