This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24075T:有关如何使用 BQ24075T SYS_OFF 的查询。

Guru**** 2581045 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24075T

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1170884/bq24075t-inquiry-on-how-to-use-bq24075t-sys_off

器件型号:BQ24075T

您好、TI 专家

客户正在使用 BQ24075T 开发器件。

客户希望在大规模生产后打开产品之前使用 SYS_OFF 来防止电池放电。

请检查以下信息并回复。

1.该器件使用 USB 5V 为电池充电,电池是可拆卸的。

2.当插入带电电池时、SYS_OFF 被设定为低电平并且 FET 被打开以输出、但是 CPU 启动并且只有当它接收到输出时才接受控制。

Q1)我认为这应该是一个结构、在这个结构中、CPU 在使用一个单独的密钥按下 SYS_OFF 时运行、并且 CPU 再次具有 SYS_OFF 端口控制。 是这样吗?

Q2)是否有其他方法?

Q3)如果电池内没有 TEMP 电路、您能否检查 TS 端口分压器电路的 R 值? (VIN 为5V。)

请检查。  谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Grady、

    根据您在使用外部按钮按下 SYS_OFF 时的第一个和第二个有关 CPU 操作的问题、我认为 您可能会对此应用手册 感兴趣。 此应用手册还包括使用按钮和 GPIO 的运输模式的实施建议。

    如果此应用不需要电池温度监测功能、我们建议将当前设置为13k 欧姆的电阻器设置为200k 欧姆、将当前设置为10k 欧姆的电阻器设置为49.9K 欧姆。 这将在热范围和冷范围之间设置 TS 引脚上的电压、这些电压是 Vin 值的百分比。  有关详细信息,请参阅 BQ25075T 数据表第9页的第8.5节“电池–包装 NTC 监控器”部分和第20页的第9.3.12节。

    如果您想监控电池温度、我们建议使用 NTC (103AT-2)电阻器。  如需更多信息、请参阅 BQ25075T 数据表第25页的第10.2.1.1节。

    BQ25075T 数据表