This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62130:SW 引脚绝对复用额定值

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62130

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/814596/tps62130-sw-pin-absolute-maxing-rating

器件型号:TPS62130

您好、先生、

我的客户对 SW 引脚电压强度有疑问、表格7.1中发现软件规格为 Vin+0.3V、这意味着如果 Vin=3V SW 强度为3.3V、Vin=17V SW 强度为17.3V。

由于 TPS62310建议输入电压范围为3~17V、因此为什么不直接定义17.3V、  

您能否为 ME 基准提供 SW 引脚复用额定电压?  

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、杰里科、

    本应用手册介绍 了 SW 节点 的绝对最大额定值:http://www.ti.com/lit/an/slva494a/slva494a.pdf

    此致、

    Omar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    感谢您的快速反馈、但我的客户仍有疑问、您能否帮助提供 TPS62130 SW 引脚真正的绝对复用等级?

    谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、杰里科、

    请确保客户仔细阅读该应用手册、因为它解释了 SW 引脚具有超过绝对最大值的原因。 通常可以稍微高于阈值、因为绝对最大值是指直流电压、而不是 SW 节点的短转换阶段发生的小值。

    此致、

    Omar