请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS62130 您好、先生、
我的客户对 SW 引脚电压强度有疑问、表格7.1中发现软件规格为 Vin+0.3V、这意味着如果 Vin=3V SW 强度为3.3V、Vin=17V SW 强度为17.3V。
由于 TPS62310建议输入电压范围为3~17V、因此为什么不直接定义17.3V、
您能否为 ME 基准提供 SW 引脚复用额定电压?
谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、杰里科、
本应用手册介绍 了 SW 节点 的绝对最大额定值:http://www.ti.com/lit/an/slva494a/slva494a.pdf
此致、
Omar