This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/UCD3138:在 UCD3138中、我希望使 DPWM2完全同步到 DPWM0、我应该怎么做。

Guru**** 2867040 points

Other Parts Discussed in Thread: UCD3138

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/814557/ccs-ucd3138-in-ucd3138-i-want-make-dpwm2-complete-synchronize-to-dpwm0-what-should-i-do

器件型号:UCD3138

工具/软件:Code Composer Studio

您好,

在 UCD3138中、我希望使 DPWM2完全与 DPWM0同步、占空比和频率都是相同的。 DPWM0更改后、DPWM2也可以继续。 DPWM2信号来自 DPWM0。

有任何简单的方法可以 通过软件实现它? 例如 通过配置 一些寄存器?

 非常感谢,如果你能教我,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    那么、您希望 DPW0和 DPWM2同时发出相同的信号吗?

    如果是、则将 DPWM0和 DPWM2连接 到同一数字 滤波器输出的最简单方法。

    或者、我可能不理解您的问题?!

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是,我希望 DPWM0和 DPWM2可以输出相同的信号。因为我想使用 LLC HB 代码通过添加 DPWM2执行 LLC FB 功能。

    感谢您的回答。