请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCD3138 工具/软件:Code Composer Studio
您好,
在 UCD3138中、我希望使 DPWM2完全与 DPWM0同步、占空比和频率都是相同的。 DPWM0更改后、DPWM2也可以继续。 DPWM2信号来自 DPWM0。
有任何简单的方法可以 通过软件实现它? 例如 通过配置 一些寄存器?
非常感谢,如果你能教我,
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.