This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ33100:使用 BQ33100对超级电容器进行充电和放电控制

Guru**** 2538960 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ33100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/810879/bq33100-charging-and-discharging-control-of-super-capacitor-using-bq33100

器件型号:BQ33100

您好!

我有一个应用、其中 SMPS (24V)的输出提供给控制器。如果是电源中断控制器、则在发生中断时不必关闭3秒。

我想将 BQ33100与这款3.4F 27V 超级电容器 SCAP、PBLS-3.4/27搭配使用。

在与 BQ33100集成时、我几乎没有什么问题。

如何设置放电周期?

是否有任何将 BQ33100与超级电容搭配使用的参考设计示例?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    bq33100不控制放电。  

    该器件的 EVM 已经过构建和测试、因此可视为参考设计。 请参见下面的

    在数据分流器和设计注意事项应用手册之间、您将获得所有答案以方便您的设计。

    谢谢

    Onyx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。

    如何控制超级电容的放电?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对此进行了任何更新?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能解决这个问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您无法控制放电。 至少不要使用测量仪表

    谢谢

    Onyx