请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ33100 您好!
我有一个应用、其中 SMPS (24V)的输出提供给控制器。如果是电源中断控制器、则在发生中断时不必关闭3秒。
我想将 BQ33100与这款3.4F 27V 超级电容器 SCAP、PBLS-3.4/27搭配使用。
在与 BQ33100集成时、我几乎没有什么问题。
如何设置放电周期?
是否有任何将 BQ33100与超级电容搭配使用的参考设计示例?
谢谢。