This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZM23600:关于电压波动。

Guru**** 2386760 points
Other Parts Discussed in Thread: LMZM23600
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/811033/lmzm23600-about-voltage-fluctuation

器件型号:LMZM23600

你(们)好。

我正在评估 LMZM23600、存在奇怪的电压波动。

请给我建议。

我的电路是  

输入电压:24V

输出电压:3.3V (120kΩ Ω 和51kΩ Ω)

输出电容:47uF/10V

存在以下现象。

黄色:输出电压

绿色:输出电流

为什么会发生电压变化?

请告诉我一些可能的因素。

此致。

Kengo。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kengo、

    我有几个探究性问题可以帮助您开始:

    1. 如果您有可用的原理图和 PCB 布局、您能否将其连接以帮助进一步说明您的电路?
    2. 您在 LMZM23600上具有哪种类型的负载电流?
    3. 此故障模式在您的设计中的发生频率如何?
    4. 您能否确认您的电源在24V/3.3V 应用期间不受电流限制? +

    由于输出电压振荡约200mV、我怀疑会出现一些不稳定情况、但是您的输出电压为47uF、这大约是 根据表5推荐的 COUT。 

    此致、

    Jimmy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好 Jimmy。

    感谢您的回答。

    如果您有可用的原理图和 PCB 布局、您能否将其连接以帮助进一步说明您的电路?

       ->不,我没有。

         如果可能、请告诉我们可能的因素。  

    您 在 LMZM23600上具有哪种类型的负载电流

    ->至 MCU。 从电池图中仅加载大约200mA 的电流。

    您的设计中此故障模式的频率如何?

      -> 仅评估一个。

    4.您能否确认您的电源在24V/3.3V 应用期间不受电流限制?  

     -> 没有限制电流。

    此致。

    Kengo。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kengo、

    您能否将电路与 MCU 隔离并将其连接到稳定的200mA 负载? 或负载电阻器都可以。 我希望确保隔离后器件具有稳定的输出电压。  

    输出电压看起来大约为3.3V、波动大约为200mV、这意味着器件正在开关和运行。 LMZM23600输出轨上似乎存在恒定的负载瞬态(Iout 高电平和低电平)。 MCU 供电的是什么?

    此致、

    Jimmy  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kengo、

    您是否有机会隔离器件并重新测试故障。 您能否提供有关此方面的更新?

    此致、

    Jimmy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好 Jimmy。

    很抱歉我的延迟答复。

    感谢你的建议。

    我正在向我的客户询问这方面的信息。

    如果我确认、我将与您联系。

    此致。

    Kengo。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kengo、

    为了跟上 E2E 指标、我需要关闭此主题、因为这已经存在一段时间了。 当您听到客户反馈时、您可以回复此帖子、该帖子应重新打开、以便我们可以继续我们的留职之处。

    此致、

    Jimmy