This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27425-G2A:BQ27425-G2A

Guru**** 2576195 points
Other Parts Discussed in Thread: GPCCHEM, AFE4403EVM, BQ27426

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/858772/bq27425-g2a-bq27425-g2a

器件型号:BQ27425-G2A
主题中讨论的其他器件:GPCCHEMAFE4403EVMBQ27426

你(们)好  

我采用 了 BQ27425-G2A  和3.7V 锂聚合物电池的新设计。

当我测量 SRX 和 VSS 之间的电阻时、我得到~200kOhm、而不是数据表中注明的预期电阻值

连接电池后、SRX 和 VSS 之间的电压差约为0.9V。

值得一提的是、两个差分板中存在相同的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    在尝试使用此电量监测计之前、请验证这是否是适合您的电池的电量监测计。 我们让客户在其设计过程中远远意识到这种电量监测计不适用于其电池类型。

    我们的在线工具 gpcchem 允许您确定此电量监测计是否适用于您的电池类型。 请运行说明中列出的测试、并在开始评估器件之前提交给。

    至于内部感应电阻器值、您是在 EVM 还是在电路板上进行测量。 您知道、这些节点上的等效电阻将取决于您的电路的组件。 您为什么要首先测量它? 您的电流是否被错误报告?

    谢谢

    Onyx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在我的板上测量它、我决定测量它、因为电流报告错误。

    当我测量电压时

    BAT+至 BAT-= 3.7V

    BAT+至 GND =~2.8V。

    我在其他设计中使用了相同的 FG、使用相同的电池时、一切看起来都正常。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SRX 和 VCC 之间的电阻为200k Ω、过大。 该值应约为10m Ω。 它是在芯片上的金属层中实现的、因此如果您测量的电阻为200kOhm、则可能会损坏(电流过大? -在器件利用率为1%的情况下,它不能处理超过2A rms 的长时间和3.5A 250ms 的峰值脉冲)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    我已更换电量监测计、但当我使用 micro-USB 连接器将5V 电源连接到充电器时、电量监测计再次损坏。

    下面是我们的布局、 如果有人能对其进行审核、我将不胜感激

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ido、

    您的意思是监测计损坏了?

    我查看了原理图、您应该能够在 LiPo_Power 上处理5伏电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SRX 和 VSS 之间在损坏前的电阻为~0欧姆、在损坏后的电阻为~300K 欧姆。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ido、

    确保通过芯片的连续直流电流不超过3安培。 这肯定会损坏器件。 该器件仅支持3安培或更低的低电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我施加的电流不超过100mA。

    它是否与 FG 周围的布局有关?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ido、

    我不认为是这样、我建议您在插入事件中使用 SRX 和 BAT 引脚来查找高瞬态电压或电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    好的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    当我使用 USB 电缆连接充电器时、插入和断开期间会产生瞬态电压

    我测量 VSS、在下图中、您可以看到~5.26V 的持续时间为10ms、而在其他时间 、脉冲更宽。

    FG 是否会因该脉冲而损坏?  

    您建议做什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ido、

    我以前从未见过这种类型的示波器、但是、看起来有更高的瞬态电压达到7伏。 您能再测量几个吗? 这样、我们就能更好地了解瞬变。 我建议遵循数据表上的绝对最大规格。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我测量了几次、但没有看到高于7V。 我再次测量接地。

    10ms 是否符合器件 ESD 保护规范?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ido、

    器件通电时 ESD 保护不符合规格。 这将基于 IEC 标准。

    仅当 IC 未通电时才会出现 HBM ESD。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Kang

    我连接3.7V 电池700mAH 20C 2.6Wh

    我测量 BAT+上的电流、所有 IC 均断开连接、但以下情况除外:

    BQ27425YZFT-G2A

    BQ24072RGTR

    4uS 的电流为12A、能解释一下问题吗? THR FG 能否处理它?

    使用3.7V 电池300mH 时、我测量的电流为9A、电流为4uS

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    监测计在任何时间长度内都无法处理12安培的电流。 请遵循数据表。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我遵循 DS、但浪涌电流仍然很高。

    你有什么解释吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这可能是由 Regin 和 VCC 上的电容器引起的。

    如果您使用低内部电阻连接带电电池、则流入这些电容器的浪涌电流可能相当高。 断开两个电容器的连接并重试(通过实验找出原因)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的交流/直流电源也有同样的问题。

    BAT+上的 NTC 或 PTC 电阻器是否有帮助? 您知道我们的 NTC 或 PTC 具有快速响应时间吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ido、

    我们不会。 这仍然是电路板问题。 我建议对 EVM 执行相同的测试。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Kang

    我逐个移除并替换了 FG 和电池充电器周围的所有电容器、我移除了 FG、然后在 VSS 和 SRX 之间添加了快捷方式。

    我只有电池充电器、当我打开开关时、 我看到5-8A 的浪涌电流为~8-10us。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ido、

    是的、这是因为您的系统正在拉取浪涌电流。 是系统电容来指导浪涌的大小。 浪涌电流会损坏监测计、因为它超过绝对最大值

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我理解这一点、但电流状态是我现在拥有的唯一负载是 BQ24072RGTR、并且我仍然具有该浪涌电流。 我的输入电容为~20uF。

    感谢你的帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ido、

    这毫无意义。 请调试您的板级设置。 请使用 EVM 尝试此操作。 如果未连接系统负载、则不应看到任何浪涌电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将锂聚合物电池700mAh 连接到 AFE4403EVM 上的 J5 ,大约为~6A 峰 值8us, FG 可以处理这种电流吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ido、

    我已经用不同的方式多次回答了这些问题。 请查看这些器件的数据表运行条件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Kang

    很抱歉、遇到问题、但我只是想了解这种浪涌电流是否会损坏 BQ227425-G2A。

    在数据表中、我们提到了3.5A@250ms、对于  我在 EVM 上测量的类似、对于~10us、电流大约为6A

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ido、

    我想我现在理解您的问题。

    我不建议这样做、因为我们很难为它设置一个利用率数字。 BGA 焊球是限制因素、这些规格来自我们的封装团队。

    我不建议该器件在任何时候都超过3.5安。 要获得更好的器件、请查看 bq27426。