主题中讨论的其他器件:GPCCHEM、 AFE4403EVM、 BQ27426
你(们)好
我采用 了 BQ27425-G2A 和3.7V 锂聚合物电池的新设计。
当我测量 SRX 和 VSS 之间的电阻时、我得到~200kOhm、而不是数据表中注明的预期电阻值
连接电池后、SRX 和 VSS 之间的电压差约为0.9V。
值得一提的是、两个差分板中存在相同的问题。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你(们)好
我采用 了 BQ27425-G2A 和3.7V 锂聚合物电池的新设计。
当我测量 SRX 和 VSS 之间的电阻时、我得到~200kOhm、而不是数据表中注明的预期电阻值
连接电池后、SRX 和 VSS 之间的电压差约为0.9V。
值得一提的是、两个差分板中存在相同的问题。
你(们)好
在尝试使用此电量监测计之前、请验证这是否是适合您的电池的电量监测计。 我们让客户在其设计过程中远远意识到这种电量监测计不适用于其电池类型。
我们的在线工具 gpcchem 允许您确定此电量监测计是否适用于您的电池类型。 请运行说明中列出的测试、并在开始评估器件之前提交给。
至于内部感应电阻器值、您是在 EVM 还是在电路板上进行测量。 您知道、这些节点上的等效电阻将取决于您的电路的组件。 您为什么要首先测量它? 您的电流是否被错误报告?
谢谢
Onyx