This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25120A:BQ25120A PCM 锁定

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25120A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/856785/bq25120a-bq25120a-pcm-lock

器件型号:BQ25120A

您好!

尽管在上一个主题中提到 BQ25120A 将在 PCM 将电池锁定时解决电池不充电的问题、但我们发现问题仍然存在。

我们使用 BQ25120A 为3.7V 锂电池充电。 首次插入电池时、PCM 进入过放电保护模式、并从根本上切断放电 FET。

当从 USB 施加5V 电压时、我们发现 BQ25120A 不会为电池充电。 移除 USB 5V 并重新应用、BQ25120A 开始为电池充电、PCM 被解锁。  

是否有关于此问题的任何指导原则?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    发生这种情况时、您能否显示 VIN 和 VBAT 的示波器捕获。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Raheem、您好!

    感谢您的快速回复。

    请查看以下内容:

    蓝色表示相对于 USB GND 的 Vbat (即 PCM 之后)

    黄色表示相对于 USB GND 的 Vin (USB 5V)。

    此外、如果这样做有所帮助、在这种情况下、VPMID 大约为520mV、看起来好像电源管理路径未完全打开至 Vin 一样。

    请告诉我您的想法。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否检查器件是否已正确焊接。 只要 VIN 处于工作范围内、PMID 就应接近 VIN。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Raheem、您好!

    感谢您的再次光临。  

    如您所知、封装是 BGA。 检查焊接并不容易、但我认为问题与焊接无关。  

    我这么说是因为100%的测试板都完全相同。  

    此外、BQ25120A 确实可以解锁 PCB 并在第二次应用 USB 电压时为电池充电。 如果是焊接问题、我想根本不可能解锁 PCM。

    还有其他建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能不能发布您的原理图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Raheem、您好!

    请向我发送一个公司电子邮件地址、我可以在其中向您发送原理图。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sebastian、

    我看了一下您的原理图。 我注意到您已将 TS 连接到 PMID、这是不正确的。 TS 应连接到上拉至 VIN 的分压器。 您能否共享显示 VIN、VBAT 和 PMID 的示波器捕获。

    我很好奇、当 PMID 为 VBAT 供电时、为什么 PMID 为520mV、VBAT 为2V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Raheem、您好!

    感谢您的再次光临。  

    您确实是正确的。 TS 连接到 PMID。 我们误解了在没有任何上拉电阻器或分压器的情况下禁用 TS 并连接到 PMID 的方式。  

    不过,我不知道这是否是问题。 我需要测试 TS 与 Vin 的连接。  

    目前、我没有3通道示波器来同时向您展示 Vin、Vbat 和 PMID。  

    我将纠正 PCB 下一个修订版上的错误、并检查它是否解决了问题。  

    我还可以向您发送任何其他可能有帮助的捕获信息吗?

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sebastian、

    当输入为5V 时、我不希望 PMID 上的电压为2V。 您是否在多个器件中看到过这种情况? 存在 VIN 时、PCM 不会影响 PMID 电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    有更新吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Raheem、新年快乐!

    我没有任何新的报告。 事实上、我们的测试表明、我们测试的所有器件的问题都是相同的。  

    问题可能与我们将 TS 连接到 PMID 而不是 Vin 有关、但如果没有新电路板重新旋转、则无法更改它。

    我们计划在未来几个月内重新旋转电路板、以便纠正问题。  

    如果您需要关闭该线程、请这样做、当我有新的电路板时、我将重新打开它。 否则、让我们保持线程打开、我将在几个月内更新。  

    感谢你的帮助。

    此致