您好!
尽管在上一个主题中提到 BQ25120A 将在 PCM 将电池锁定时解决电池不充电的问题、但我们发现问题仍然存在。
我们使用 BQ25120A 为3.7V 锂电池充电。 首次插入电池时、PCM 进入过放电保护模式、并从根本上切断放电 FET。
当从 USB 施加5V 电压时、我们发现 BQ25120A 不会为电池充电。 移除 USB 5V 并重新应用、BQ25120A 开始为电池充电、PCM 被解锁。
是否有关于此问题的任何指导原则?
谢谢你。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
尽管在上一个主题中提到 BQ25120A 将在 PCM 将电池锁定时解决电池不充电的问题、但我们发现问题仍然存在。
我们使用 BQ25120A 为3.7V 锂电池充电。 首次插入电池时、PCM 进入过放电保护模式、并从根本上切断放电 FET。
当从 USB 施加5V 电压时、我们发现 BQ25120A 不会为电池充电。 移除 USB 5V 并重新应用、BQ25120A 开始为电池充电、PCM 被解锁。
是否有关于此问题的任何指导原则?
谢谢你。
Raheem、您好!
感谢您的再次光临。
您确实是正确的。 TS 连接到 PMID。 我们误解了在没有任何上拉电阻器或分压器的情况下禁用 TS 并连接到 PMID 的方式。
不过,我不知道这是否是问题。 我需要测试 TS 与 Vin 的连接。
目前、我没有3通道示波器来同时向您展示 Vin、Vbat 和 PMID。
我将纠正 PCB 下一个修订版上的错误、并检查它是否解决了问题。
我还可以向您发送任何其他可能有帮助的捕获信息吗?
谢谢你。
您好 Raheem、新年快乐!
我没有任何新的报告。 事实上、我们的测试表明、我们测试的所有器件的问题都是相同的。
问题可能与我们将 TS 连接到 PMID 而不是 Vin 有关、但如果没有新电路板重新旋转、则无法更改它。
我们计划在未来几个月内重新旋转电路板、以便纠正问题。
如果您需要关闭该线程、请这样做、当我有新的电路板时、我将重新打开它。 否则、让我们保持线程打开、我将在几个月内更新。
感谢你的帮助。
此致