This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS650830:TPS650830应用确认。

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: CSD87335Q3D, CSD87381P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/853326/tps650830-tps650830-application-confirm

器件型号:TPS650830
主题中讨论的其他器件:CSD87335Q3DCSD87381P

您好、先生、

我们的客户在 Intel Amber lake Y 4+2 PMIC 上使用 TPS659830、

有一些问题需要帮助确认:

问题1. VDCNS 电压默认值是多少?(+V_BAT 是主电池3节电池和备用1节电池升压至6V)
问题2. CSD87335Q3D 目前是否可以使用、或者是否有更好的解决方案?
问题3. 此限流电阻器是否正常? 根据计算公式选择电源扼流圈。
问题4. 低功耗模式的功能是什么?
问题5. PMIC_INT#会通知 EC 什么状态?
问题6. 在更改为高电平后、All_sys_PWRGD 是否检测 Vse/VSF/VSG/PGG/PGVR4? 如果是、我们需要连接这些引脚?
问题7. 您可以支持查看原理图吗?

Hugo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我将在明天查看您的问题列表并提供反馈。  如需查看原理图、请联系您当地的 TI 销售人员。  我将确认这是向我获取原理图的最佳方法。

    此致、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../PMIC_5F00_20191101.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我需要对问题5和问题6进行更多调查。  我将于11月12日之前审查您的原理图、并在星期五提供更新。

    此致、

    Chris

    问题1. VDCNS 电压默认值是多少?(+V_BAT 是主电池3节电池和备用1节电池升压至6V)

    A1。 1.2V-1.75V (1/5 VDC)


    问题2.  CSD87335Q3D 目前是否可以使用、或者是否有更好的解决方案?

    答2.  建议使用 CSD87335Q3D。


    问题3. 此限流电阻器是否正常? 根据计算公式选择电源扼流圈。

    答3.  在原理图审阅之前、我无法回答这个问题。


    问题4. 低功耗模式的功能是什么?

    A4。 PMIC 中的所有稳压器均可通过寄存器进行编程、以更改工作中的电压

    或在低功耗模式下更改为较低电压或衰减。 这可用于保存系统

    并延长电池寿命。 这种功能对于满足联网待机和即时通信功能非常有用

    规格。 当为低电平时、STANDBYZ 引脚触发低功耗模式(LPM)。 STANDBYZ

    当为高电平时触发激活模式(不在 LPM 中)。 将来自 PCH 的 SLP_S0#信号连接到

    STANDBYZ 引脚可触发低功耗模式 LPM。 用户可以使用更改默认设置

    I2C 寄存器。


    问题5. PMIC_INT#会通知 EC 什么状态?

    问题5. 我认为这是基于器件中断、取决于哪些中断未被屏蔽。


    问题6. 在更改为高电平后、All_sys_PWRGD 是否检测 Vse/VSF/VSG/PGG/PGVR4? 如果是、我们需要连接这些引脚?

    A6。  是的、请连接这些引脚。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我收到了问题5和6的确认。  关于原理图审阅、我看不到电流限制值的指定位置;但是、原理图中的电阻值与我过去看到的值相匹配。  如果您有要维护的特定电流限制、您能否明确提供它们?  否则、这些值是合理的。  一个例外是 ILIMVR4、但我仍然不知道您尝试达到的电流限制。

    反馈路径中的100欧姆串联电阻器是可以接受的、但通常不推荐使用。  特别是在 VR2上、反馈滤波器似乎与建议的值不匹配。

    此致、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:

    关于电流限制、请参阅以下信息:

    VR1:Imax=9A

    VR2:Imax=3A

    VR3:Imax=4.5A

    VR4:Imax=8A

    VR5:Imax=8A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供这些值。  我将确认电流限制电阻器值。

    此致、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我仍在处理此问题、但遇到了差异。  在数据表中、建议使用 CSD87381P 、该器件的 RDSON 比参考设计中的 CSD87335Q3D 高。  当您计算电流限制电阻时、您使用了哪个 RDSON 值?

    谢谢、此致、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CSD87335Q3D:

    HS Rdson 最大值= 8.1mΩ,Ω 类型= 6.7mΩ Ω

    LS Rdson max = 3.9mΩ,Ω 类型= 3.1mΩ Ω

    HS Zdson 类型= 6.7mΩ Ω

    LS Zdson 类型= 1.9mΩ Ω

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

      在提供的原理图中,连接 到 ILIMVR4的电阻为10.5K 欧姆。  该参考设计指出的值为4.87K 欧姆、我的计算结果为6.3K 欧姆。   

    L、Rdson (欧姆) 0.0031.
    H、Rdson (欧姆) 0.0067
    Ioutmax (A) 8.
    Iocl 10.4.
    输入电压 7.5.
    输出电压 1.2.
    左(H) 0.000001
    fsw 800000
    Itrip 0.00005
    RCS (低) 6299.696

    如果您有其他问题、请告诉我。

    此致、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的计算、以及其他 VR 的限值电阻器如何? 不需要更新?

    我 发送给您的原理图有任何问题吗?

    对于我们的项目计划 gerber、  我希望您  能尽快完成原理图审阅。

    非常感谢!

    Ansel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    以及其他 VR 的限值电阻器如何? 不需要更新? 正确。  其他 VR 值是正确的、不需要更新。

    我 发送给您的原理图有任何问题吗?  我对在前一份答复中没有更加明确表示歉意。  我已经查看了功能和序列的原理图、发现只有两个问题:VR2的反馈滤波器和 VR4的反馈电阻器、前面已经讨论 过。

    此致、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chris,

    对于 VR 输出电容 ESR、您是否有任何建议?

    和输出电容器,这足够了吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

      ESR 应较低。  建议值为 X5R 或 X7R。  只要其他电容器具有较低的 ESR (如 X5R 或 X7R)、您使用的 POSCAP 就正常。   

      基准指定了大得多的电容。  我建议使用数据表中的值。

    EVM 还提供类似的配置:

    http://www.ti.com/lit/ug/slvuad6/slvuad6.pdf#page=5

    此致、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     尊敬的 Chris:

    我是否可以使用47*N MLCC 而不 是220uf?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是(其中 N 大于或等于5)。  这更好、但可能更昂贵、并且会占用更多布板空间。

    此致、

    Chris