尊敬的 Sirs:
根据 AN-1292 LM5642评估板、我制作了一个演示板来测试 LM5642降压转换器。 ,但 IC 不起作用。 我已将 IC 配置为双相单输出稳压器,但转换器不工作。 即使没有负载、IC 也处于关断模式。 我已经检查过硬件很多次、但我没有找到 IC 处于睡眠模式的原因。 VIN 为12V,VLIN5正常,5.0V,VDD1,2正常5.0V。 onSS1、onSS2 (引脚9、10)的电压为1.12V,但我无法理解为什么,因为在这些引脚(连接在一起)上只连接了一个电容。 22 nf。 根据数据表,引脚9和10在内部被拉高……软启动后没有理由保持在低电平……这是什么可能的原因,我可以检查什么来启用 IC 的运行?