This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92692-Q1:双路降压/升压驱动器

Guru**** 2553260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/856231/tps92692-q1-dual-buck-boost-driver

器件型号:TPS92692-Q1

我们设置了以下电路、当我们进行测试时、它不起作用。 此电路不工作、LED 不亮。 您能帮我们解决这个问题吗? Vref=5V、PWM=4、2V。 所连接的是引脚 SS。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    回复此问题的应用工程师今天不在办公室。 他很快就会回来。 感谢您的耐心等待。

    此致、

    Sumeet

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Josnei 您好、

    您能否向我们提供您的器件列表以及输入电压范围、输出 VLED 范围和输出电流要求。  INV_FA 的信号用途是什么?  Viadj_Farol 来自哪里?  输出电容总共只有6.6uF。 您是如何获得功率级组件的?

    您似乎存在故障情况、因此我们需要找出原因。

    请提供以下信号的示波器捕获、并以1ms 的时基在 SS 上触发:

    示波器捕捉1:            CH1:SS       CH2:DIM/PWM     CH3: IADJ       CH4: GATE

    谢谢 Tuan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好。

    该电路已经正常工作、但 LED 上的电流应为1A、且为0.5A。  如果我们将 iadj 引脚电压增加到0.6V (0.5A)以上、电流开始减小。 1、2A 时的最大值应为2、1V。

    规格:

    VIN = 9V - 16V

    VOUT = 13、6 (1个 LED 激活)或27、2 (2个 LED 激活)

    ILED = 1A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Josnei 您好、

    我们将需要对我们请求的信号进行示波器捕获。  如果没有示波器捕获、我们无法真正调试问题。

    谢谢 Tuan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Josnei 您好、

    我们尚未听到、因此我们相信您可能已经解决了这个问题。  该线程现在将关闭、但如果您使用上述请求的范围捕获进行回复、则会重新打开。

    谢谢 Tuan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    图1:门  

    图2:DIM/PWM

    图3:iadj

    图4:SS

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们需要在 SS 上触发所有4个信号时进行示波器捕获、如我们在上文中所述、以便进行故障排除。  您能给我们提供这些数据吗?  您的示波器捕获不是我们要求的。

    谢谢 Tuan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    由于我们没有从您那里获得数据、我们假设您可能已经解决了问题。  该线程现在将关闭、但如果您使用上述请求的范围捕获和数据进行回复、则会重新打开。

    谢谢 Tuan