我们设置了以下电路、当我们进行测试时、它不起作用。 此电路不工作、LED 不亮。 您能帮我们解决这个问题吗? Vref=5V、PWM=4、2V。 所连接的是引脚 SS。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我们设置了以下电路、当我们进行测试时、它不起作用。 此电路不工作、LED 不亮。 您能帮我们解决这个问题吗? Vref=5V、PWM=4、2V。 所连接的是引脚 SS。
Josnei 您好、
您能否向我们提供您的器件列表以及输入电压范围、输出 VLED 范围和输出电流要求。 INV_FA 的信号用途是什么? Viadj_Farol 来自哪里? 输出电容总共只有6.6uF。 您是如何获得功率级组件的?
您似乎存在故障情况、因此我们需要找出原因。
请提供以下信号的示波器捕获、并以1ms 的时基在 SS 上触发:
示波器捕捉1: CH1:SS CH2:DIM/PWM CH3: IADJ CH4: GATE
谢谢 Tuan