我正在使用建议的 Webench 设计制作3V 至4.2V 输入至5V 输出的升压转换器。 奇怪的是、当在4V 以下使用时、它只会将电压提升0.1V。 但是、当我提供4V 或更高电压时、它可以完美工作。 然后、我可以将电压一直回拨到3V、它将完美工作。 就好像只需要4V 的启动电压、但数据表没有提到这一点、因此我想这不是一项功能。 是否有任何关于这种情况发生原因的见解?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好 Richard、
感谢您的回复。 事实证明、这是输入电容的问题。 由于我打算将其与电池配合使用作为电源、我认为我不需要从输入端进行任何平滑处理、因此我忽略了添加一个大输入电容器的问题。 我没有意识到这会导致阻抗问题。 我向输入添加了超过1mF 的电容、现在它在整个输入范围内达到5V 输出。 但是、在输出端大约2A+的负载下、电压会折叠到 Vin。 您是否有什么想法导致这种情况?
您好、Ryan、
感谢您附加图片和获取数据。
即使 Isen 电压为标称值、这也是平均值。 捕获该引脚的波形非常重要、因为 LM3481会查看峰值电流。
在您的第一张照片中、这是栅极还是开关节点的图片? 很难判断它是什么。 此外、您正在将什么用于虚拟负载?
遗憾的是、我不能用照片2说出太多信息、因为我不确定它的含义和放大效果。 您能否使用直流耦合再次拍摄 SW、Isen 和 COMP 的照片、以便在同一屏幕上看到所有3条迹线的几个周期(~3-4)? 这样、波形就对齐了、可以提供更清晰的图像。
第二张图片显示的是 COMP 还是 FB?
此外、您能否附加原理图和布局以供查看?
谢谢、
Richard