This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3481:升压转换器在4V (额定电压2.97V)以下无法启动

Guru**** 2539770 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3481

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/859239/lm3481-boost-converter-fails-to-start-up-under-4v-2-97v-rated

器件型号:LM3481
我正在使用建议的 Webench 设计制作3V 至4.2V 输入至5V 输出的升压转换器。 奇怪的是、当在4V 以下使用时、它只会将电压提升0.1V。 但是、当我提供4V 或更高电压时、它可以完美工作。 然后、我可以将电压一直回拨到3V、它将完美工作。 就好像只需要4V 的启动电压、但数据表没有提到这一点、因此我想这不是一项功能。 是否有任何关于这种情况发生原因的见解?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    感谢您在设计中使用 LM3481。

    当输入低于4V 时、您能否探测 VIN、UVLO 和 VCC 引脚上的电压? 您可能未超过 UVLO 阈值。

    谢谢、

    Richard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    PSU 电压- 3.30V

    在输入电压- 3.30V 之间进行探测

    在 UVLO 和 GND 之间进行探测- 1.75V

    在 VCC 和 GND 之间进行探测- 3.29V

    驱动引脚似乎为0V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    感谢您提供信息。 如果您将此器件更换为另一个全新的 LM3481、是否仍会发生这种情况?  

    谢谢、

    Richard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    问题是否已解决?  我们能否关闭此主题、欢迎您通过添加新帖子重新打开它。

    感恩节快乐!

    谢谢、

    应用工程学 Yohao Xi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我在感恩节休息。 我还会再来的
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Richard、

    感谢您的回复。 事实证明、这是输入电容的问题。 由于我打算将其与电池配合使用作为电源、我认为我不需要从输入端进行任何平滑处理、因此我忽略了添加一个大输入电容器的问题。 我没有意识到这会导致阻抗问题。 我向输入添加了超过1mF 的电容、现在它在整个输入范围内达到5V 输出。 但是、在输出端大约2A+的负载下、电压会折叠到 Vin。 您是否有什么想法导致这种情况?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    可能有很多事情。

    1) 1)您是在升压转换器的输出端还是在负载端进行探测? 如果导线过长、您可能会看到 IR 下降。

    2) 2)您的组件未针对该负载电流额定值。 检查您的电感器以查看它是否饱和。

    3) 3)您可能会在超过2A+的电流下达到峰值电流限值。

    4) 4)您的输出负载电流可能会限制输入电源、从而使其达到最大占空比。  

    谢谢、

    Richard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我的电感器是 XAL-1010-102、额定电流超过50A Isat、因此我认为这不是问题。 我正在输出端进行探测。 检查占空比似乎可以有一些宝贵的见解。 我在寻找什么? 引脚上的示波器?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    在这种情况下、您应该检查 SW 节点、COMP 引脚和 FB 引脚上的占空比。 此外、您能否检查 ISEN 引脚上的电压?

    谢谢、

    Richard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Isen 的电压为标称值。 如18mV。 在驱动引脚/开关引脚上、800mA 时的占空比为28%。 当我切换消耗1.2A 电流的虚拟负载时、占空比变为格式错误。 请参阅链接 drive.google.com/.../view 有关 comp 和 fb、我在从读数中获取任何有意义的内容时遇到了困难。 似乎接近100%或0%占空比、波形中出现奇数尖峰: drive.google.com/.../view
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    感谢您附加图片和获取数据。

    即使 Isen 电压为标称值、这也是平均值。 捕获该引脚的波形非常重要、因为 LM3481会查看峰值电流。

    在您的第一张照片中、这是栅极还是开关节点的图片? 很难判断它是什么。 此外、您正在将什么用于虚拟负载?  

    遗憾的是、我不能用照片2说出太多信息、因为我不确定它的含义和放大效果。 您能否使用直流耦合再次拍摄 SW、Isen 和 COMP 的照片、以便在同一屏幕上看到所有3条迹线的几个周期(~3-4)? 这样、波形就对齐了、可以提供更清晰的图像。

    第二张图片显示的是 COMP 还是 FB?  

    此外、您能否附加原理图和布局以供查看?

    谢谢、

    Richard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    是否有任何更新?

    否则、我将关闭此线程。 如果您有任何其他问题、您可以重新打开此主题或创建新主题。

    谢谢、

    Richard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Richard 的帮助。 我怀疑这可能是我的 PCB 布局问题。 除其他外、我的旁路电容器可能离 IC 太远。 我已经对它进行了修改、我正在等待它被制造。 如果问题仍然存在、我将打开一个新的线程、但我认为进一步解决这些问题是没有道理的、直到我知道我有一个设计良好的 PCB。

    谢谢、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    已理解-我现在将关闭该线程。

    谢谢、

    Richard